This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:TMS320F28384D 与 TMS320F28388D

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078913/tms320f28384d-tms320f28384d-vs-tms320f28388d

部件号:TMS320F28384D

您好,

我计划使用 F28388DZWTS 进行一个项目,但我找不到库存。 我现在有 F28384天轮二维码。 在我的项目中,我还将使用 EtherCAT 通信。 我知道它仅支持 F28388x,但我也需要其他外设。 我想知道这两个是针对针还是不是针对针? 我认为我可以开发除 EtherCAT 以外的软件的其他方面,以便有时间使用 F28388D。 我认为正确吗?  如果我在原型产品中使用 F28384D 进行硬件和软件设计,将来是否会遇到 F28388D 问题? (我将设计 F28388D (包括 EtherCAT)的硬件和软件,但我计划现在放置 F28384D,直到拥有388D。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="507509" url="~ë/support/icontrs/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1078913/tms320f28384d-tms320f28384d-vs -tms320f28388d]我认为正确吗?  如果我在原型产品中使用 F28384D 进行硬件和软件设计,将来我会遇到 F28388D 的问题吗?

    除了 F28384D 上不提供的 ECAT 和 CLB 之外,这两种设备都非常兼容。 只要包含 ECAT 所需的所有引脚配置和代码,但在 F28384D 上不启用, 您就应该很好地采用这种方法。  

    此致,

    维耶克·辛格