This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:编译器版本'21.6.LTS'目前尚未安装!

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079067/tms320f28388d-compiler-version-21-6-0-lts-is-not-currently-installed

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,

我正在尝试导入 cm_echoback_solution 示例(C:\ti\C2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples\f2838x_cm_echoback_solution),但我收到错误:

请参阅以下详细信息...
f2838x_cm_echoback_solution
编译器版本“21.6.0.LTS”当前未安装!

我尝试检查更新(帮助->检查更新),但一切都是最新的:

如果我转到“首选项”->“生成”->“编译器”,我可以看到20.2.3. LTS:

当我在处理另一个项目时,我可以看到使用的编译器版本是21.6.0.LTS,因此我知道它存在:

有什么想法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一些 C2000ware 示例项目的已知问题。 请参阅以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1060109/ccs-11-cant-import-project/3922978#3922978

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki,

    我没有通过搜索栏看到过这篇文章。

    我在 文本编辑器中编辑了 empty_c28x_cm_driverlib_project.projectspec 文件并删除了该行,但在我尝试导入项目时仍出现错误。

    C:\ti\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\empty_projects\CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [ 引用 userid="496581" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/CC2000 /f/c2000-icroms-forume/1079067/tms320f28388d-compiler-version-21-6-0-lsp-is -currently 安装的/3993466#3993466"]我编辑了 empty_c28x_cm_driverlib_project.projectspec 文件,但仍在导入项目行时尝试删除该文件。]

    您需要编辑要导入的示例的特定投影规范文件。 在我推荐给您的线程中,该用户正在尝试导入  empty_C28x_cm_driverlib_project 项目。 您正在尝试导入另一个项目:f2838x_cm_echoback_solution。 因此,您需要编辑该项目的特定项目规范。 我想需要编辑以下文件:

    <C2000WARE INSTALL DIR>\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples\f2838x_cm_echoback_solution \CCS\f2838x_cm_echoback_solution.projectspec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏朋友,谢谢你们!