This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接管理器以太网问题示例10.

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076560/tms320f28388d-issue-with-connectivity-manager-ethernet-example-10

部件号:TMS320F28388D

您好,

我尝试运行以太网示例10,该示例使用 DMA 管理评估板的接收/传输。

但是,它似乎无法正常工作。

通用 ISR 始终被触发,从而增加 了 genericISRCount 变量。

在通用 ISR 中, 在该函数中检索到的片段编号不会递增,传输 ISR 计数和接收器 ISR 计数变量也不会递增。

我错过了什么吗?

CPU1上正在运行 Ethernet_cm_config。

此致,

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱蒙特

    我们会仔细观察并随时向您发布信息。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    10天以来,我没有收到你的回复。

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    很抱歉耽误你的回答。  

    我尝试在控制卡上运行示例。  我观察到发送和接收 ISR 只触发一次。 此后,通用 ISR 不断增加,而 fragNumber 不断变化。   

    我正在被调试,为什么即使数据包只发送一次,早期中断仍会连续触发。  

    无法找出导致这种行为的原因。 将继续调试并随时发布。

    此致

    西达尔斯