This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用电阻器 R3-R8。

Guru**** 2932420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078451/tmdscncd28388d-resistors-r3-r8-usage

部件号:TMDSCNCD28388D
“线程”中讨论的其它部件: TMDSCNCD28379D

您好,  

我正在设计基于 TMS320F28388的电路板,因此我将了解控制卡 TMDSCNCD28388D 作为设计参考。  

有一些电阻器 R3,R4,R5,R6,R7和 R8, 值为39R,与 GPIO 59,61,64,66,70和72串联。  

¿谁能告诉我这种电阻器的用途是什么?  

我已经检查了这些引脚是否用于 高速 SPI,特别是 SPIx_SOMI 和 SPIx_Sten,所以我一开始就认为系列电阻器是降低 EMI 和振铃的典型方法。 但是,这些电阻器不会放置在 GPIOs 92和94 (SPID_SOMI 和 SPID_Sten)上,而电气特性相同。

请提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基于 TMDSCNCD28379D 设备的最佳实践,该设备在这些引脚上的输出阻抗较低。 该建议已从 F28388中删除。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解,感谢 Cody 的澄清! 

    此致