This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER SDK:用于评估 PMP22650的 C2000示例代码

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650, TIDM-02008, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078022/c2000ware-digitalpower-sdk-sample-code-for-c2000-to-evaluate-the-pmp22650

部件号:C2000WARE-DIGITALPOWER - SDK
“线程”中讨论的其它部件:PMP22650TIDM-02008TIDM-02002

各位专家:

在下面的线程中,有信息表明存在“代码的早期 alpha 版本”。
网址:e2e.ti.com/.../c2000ware-digitalpower-sdk-pmp22650-source-code

问题1:能否分享? 如有必要,我在脱机,私人聊天等方面没有任何问题。

问题2:是否可以支持“早期代码字母发布”?

此致,
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.H,

    [引用 userid="402494" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078022/c2000ware-digitalpower -sdk-样本代码-用于 C2000 -评估- pmp22650]Q1:是否可以共享此信息? 如有必要,我在脱机,私人聊天等方面没有任何问题。

    该过程与该帖子中描述的过程仍然相同。 请联系您的销售代表或现场应用工程师,他们将为您提供访问我的安全软件版本的信息。

    [引用 userid="402494" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078022/c2000 ware-digitalpower -sdk-样本代码-用于 C2000 -评估-pmp22650"]问题2:是否可以支持“早期代码的字母发布”[引用]

    目前尚不清楚您的支持是什么意思,但目前通过 E2E 不支持此软件,因为它不是公开的。 如果您可以访问 Alpha 软件包,将通过其它渠道提供直接支持。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody,

    感谢你的回复。 我明白了。

    顺便提一下,是否可以通过引用以下线程中所示的 TIDM-02008和 TIDM-02002的源代码来运行 PMP22650?
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1061836/pmp22650-source-code-of-pmp22650

    此致,
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉迪普指出,这些应用非常相似,因此核心算法相同,引脚输出将不相同。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody,

    感谢你的回复。 我明白了。

    此致,
    还可以