This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER SDK:设计指南中用于软件 PLL 系数计算的不同值。 不能说哪一个是正确的

Guru**** 2556110 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076451/c2000ware-digitalpower-sdk-different-values-used-for-software-pll-coefficient-calculations-in-design-guides-cannot-say-which-one-is-correct

部件号:C2000WARE-DIGITALPOWER - SDK
“线程:SFRA”中讨论的其它部件

你(们)好

我正在研究 TI 提供的软件 PLL 代码。   
有两份文件解释了这一执行情况。 一个是  SPRABT3A ,另一个是数字电源 SDK 库参考指南。  
对于 KP 和 KI 计算,两个参考线都使用相同的精确参数,但最终得出了不同的答案。 请对此提供解释。  

遵循 SDK 设计指南和  SPRABT3A 文档中的两行。  


“现在,使用稳定时间为30毫秒,误差范围为5%,阻尼比为0.7,我们可以获得自然频率119.014,然后返回替换,我们得到  KP=166.6和 K=27755.55。 "

“使用稳定时间为30 ms,误差范围为5%,阻尼比为0.7,自然频率为158.6859。 反取代 KP =222.1603,KI =25181.22"

另外,TI 在下面的方程式中的含义是什么。  

 


无法找到值的计算方式。  

此外,我在上述价值观中遇到了一些奇怪的关系。   

第一项声明- 基准对基准点的要求。 166.6^2=27755.56

第2个语句- ki 等于 wn 的平方。  158.6859^2 =25181.2148  



此致
达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米斯,

    主题专家将在星期一之前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什

    谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码中使用的系数是最优化的值。 我们使用控制循环 Bode 图解验证了这些。 控制布尔德图解由 SFRA 生成。

    TI 是不可或缺的时代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 是,两个值以上的正确值是多少。

    这是一个计算错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沙米姆

    以上两个文档中的正确值是多少。  
    这需要验证计算结果。 因为这两份文件在解释上存在一些空白。 除非知道正确的值,否则无法找到计算方法。  
    “代码中使用的任何系数” 不适用于每种情况。 我们需要计算自己的系数。  

    谢谢你