This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 ePWM 计算脉冲数

Guru**** 2559190 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078280/tms320f280025-using-epwm-to-count-pulses

部件号:TMS320F280025
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我正在为使用传感器的客户编写一份应用程序,该传感器产生的信号脉冲频率与流经的液体量成比例。  是否可以使用 ePWM 来计数此类脉冲,如果可以,我可以从一些示例开始?

谢谢,

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想计算脉冲数吗? 然后,您要使用 GPIO XINT 或 ECAP 模块!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nima。  请您告诉我一个可以从开始使用的 ECAP 示例吗?

    此致,

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! eCAP 示例位于 C2000Ware/driverlib/F28002x/Examples/ECAP 文件夹中