This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] instaspin sinsinary 库

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077908/instaspin-foc-library

《线程》中讨论的其他部分:DESIGDRIVE

您的 instaspin sinary 库是否为开放源代码?

是否可以对我们的应用程序的代码进行特殊更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在谈论快速 ROM 的源代码,通常是不会,尽管我们有时会根据请求共享该代码——就像出于安全认证原因需要源代码的客户一样。

    请问您使用的是哪种设备以及您的想法有哪些变化?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为 工厂生产6轴工业机器人臂。 换言之,机械臂中有6个3相电机。 一台配有36个插槽的发动机。 在认证流程和机器人技术方面,我们必须实施一些已经开发成现有处理器源代码的算法。 我们以前曾与 ST microelectronic 合作。 他们将所有的图书馆提交给我们进行修改。 我们与 G 系列处理器合作。 我们从未来购买了10万个处理器。

    TI 也有一些处理器。 这将再次成为一个大订单。 我们考虑继续与 TI 合作进行这一项目。 我们在土耳其合作的分销商之一是 Arrow。 通过 Arrow 和 TI 土耳其代表申请时,是否可以在项目基础上更改代码?

    如果可能,我们将开发新的机械臂原型。

    我们能做些什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经了解过我们的 ESMO 项目? 这篇文章中有一些信息

    您是否知道要使用哪种设备? 我们的新型设备受 MotorControl SDK 的支持。 它有针对 InstaSPIN-FOC,ESMO 和其他技术的项目。 我们仍然不共享快速源,但我们确实提供了一个预编译的.lib,因此任何具有 TMU 和 FPU 的设备都可以运行它,即使它们在 ROM 中没有算法。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯… 我们的项目使用最小14位磁性位置传感器。 因此,我们的应用是传感器应用。 此外,我们还通过 SPI 为 MCU 提供数字角度。 因此传感器也不是简单的霍尔传感器。 在这种情况下,我们对 FAST 一点也不感兴趣:=)

    您有一个名为 DesignDrive 的解决方案。 我想知道您的哪种解决方案与我们在 ST 使用的基于 SPI 的算法相当吗?

    在大多数运行时,我们都对计时器配置,ADC 配置(分流读取通道)和 PWM 采样区以及 PARK CLARKE 公式进行了一些操作。

    所有这些德州仪器(TI) 是否可以通过源代码访问? 我们对您的 C2000处理器 www.ti.com/.../TMS320F28062F 感兴趣。

    您提供了什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAST 库仅包括转子角度估算器的代码,该代码专用于无感光-FOC,与特定应用无关。  由于您使用感应式 FOC 和位置传感器,因此您似乎不需要快速库的源代码。

    设计驱动器是基于传感器的 FOC 参考解决方案,所有设计驱动器的库和示例项目都是 MotorControlSDK 中的开放源代码。 典型的 FOC 功能也是 MotorControlSDK 中的开放源代码,包括如上文所述用于无传感器 FOC 的 ESMO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 C2000处理器,带有 instaspin 的处理器似乎受到限制。 你知道,我们显然不需要快速应用传感器。 除此之外(对于带有传感器的应用),您的电机控制 SDK 可以与您的所有 C2000处理器配合使用吗? 例如,ST 的 MotorWorkbench SDK 适用于其生产的所有串行处理器(几乎95%及以上)。 根据处理器的资源(ADC 的数量,比较器的数量等),最合适的模式将根据代码自动选择。

    我们是否仅限于支持 InstaSPIN-FOC 的处理器? 或者,您的电机控制 SDK 可以与几乎所有的 C2000处理器系列或基于 ARM 的德州处理器配合使用吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500343" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-icro-forum-forum/1077908/instaspin-library/3991946#3991946"]您的电机控制 SDK 与您的所有 C2000处理器协同工作?

    是的。 电机控制库和电机控制 SDK 中的几乎所有示例项目都可以在所有 C2000控制器上实施。

    [引用 userid="500343" url="~ë/support/icins/c2000-inother-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1077908/instaspin-library/3991946#3991946"],我们是否仅限于支持 InstaSPIN-FOC 的处理器?

    否。只有 在需要使用 InstaSPIN-FOC 和快速估算器时,才需要使用 InstaSPIN-FOC 启用的设备。

    [引用 userid="500343" url="~ë/support/icins/c2000-inother-group/CC2000 /f/c2000-微控制器-forume/1077908/instaspin-library/3991946#3991946"],或者您的电机控制 SDK 可以与几乎所有的 C2000处理器家族或基于 ARM 的德州处理器配合使用吗?

    如上所述。 电机控制 SDK 可以直接与所有 C2000处理器配合使用,但您已经更改了相关的设备配置代码,以便在基于 ARM 的 TI 处理器上实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的惠特尼·德威和罗燕明;

    非常感谢您的回答和支持。