This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:使用内部时钟

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078456/tms320f28065-using-internal-clock

部件号:TMS320F28065

大家好,团队

在使用 TMS320F28065的内部时钟时,我们是否需要移除连接在 X1和 X2之间的外部振荡器?

或者我们可以继续保持振荡器,而不会有任何问题?

此致,

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San,

      我假设您正在询问 X1和 X2引脚之间连接的外部晶体(而不是振荡器)。 晶体可以保持不变,没有任何问题。