This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:tms320f280049c

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077995/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

部件号:TMS320F280049C-Q1

您好,

我正在为感应式 BLDC 电机实施 FOC 算法。   我没有使用 Speed Loop (速度循环)。 我正在使用 CT 来感应输出电流。 我正在做克拉克和公园的改造。 DQ 是对扭矩 PI 环路的反馈。  油门将为 FOC 提供扭矩指令,并为扭矩 PI 环路提供参考。

我的行为是对的还是错的?

最小 油门值在马达上无负荷时,速度将逐渐增加。

当前 IQ 图形应该是什么?

如何实现扭矩模式(包括油门输入)?

还希望文档了解轨迹功能。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="458275" url="~/support/icros/c2000-icro-group/CC2000 /f/c2000微控制器-forume/1077995/tms320f280049c-q1-tms320f280049c"]我是否正确或错误?

    这是一种通用的 FOC 技术。

    [引用 userid="458275" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000微控制器-forume/1077995/tms320f280049c-q1-tms320f280049c"]当前 IQ 图形应该是什么?

    如果电机无负载运行,这是正常现象。 IQ 值与电机和负载相关。

    [引用 userid="458275" url="~ë/support/icrons/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1077995/tms320f280049c-q1-tms320f280049c"]如何实现扭矩模式(带节流阀输入)?

    如上所述,这取决于与电机相关的系统和增加的负载。

    [引用 userid="458275" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1077995/tms320f280049c-q1-tms320f280049c"]并希望文档能理解轨迹功能。

    它与斜坡控制类似。 您可能会在 MotorControlSDK 中找到其源代码,该代码可能易于理解。

    如果可能,您可以查看一些汽车驾驶教科书,这些教科书可能会提供您想要的更多详细信息。