This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:对接板

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078255/tmdscncd28035-docking-board

部件号:TMDSCNCD28035
“线程”中讨论的其它部件: LAUNHXL-F280049CC2000WARE

尊敬的各位先生

我将在设计中使用 C2000系列 UC (F280045RSHSR)。  我正在着手开发代码,而 PCA 已停止生产。   目前尚不提供 LAUNHXL-F280049C 开发套件。  我的经理在坞站主板上安装了 TMDSCNCD28035子板(标识 标记为"Bocking-Stn USB-EMU [R3])。  我已经拥有 了 TMDSCNCD28035子板的所有文档。   在扩展板上找不到任何东西。  鉴于此开发工具包已使用了几年,因此可能无法再制作。   此对接板上是否有任何文档?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    坞站文档位于 C2000Ware 安装文件夹中。 请查看:

    C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/boards/ExperimeterKits/DockingStation_ HSEC_120or180pin/R5_0/controlCARDDockingStationR5_0-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  有时,在这些庞大的文件系统中很难找到东西。