This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F2837xS DAC 功能的参考代码

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077756/tms320f28377s-reference-code-for-the-tms320f2837xs-dac-functionality

部件号:TMS320F28377S
“线程”中讨论的其它部件:TMDXIDDK379DC2000WARE

各位专家:

你好。 我从客户那里得到了这个问题。

 我们想知道在哪里可以找到 TMS320F2837xS 的某种参考代码。 客户 机找不到任何有助于编写代码以从 DAC 引脚输出任何内容的信息。

客户端 正在处理 TMDXIDDK379D,但更具体地说,它尝试编写一些代码以熟悉子板。

我从我们的 C2000Ware 中找不到这些。 您能帮我找到(如果有)所列 DAC 功能的参考吗?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下位置 C2000Ware 中的 DAC 示例: C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2837xs+ Examples\CPU1\DAC

    如果您在运行这些应用程序时遇到任何问题,请告诉我。

    谢谢
    瓦舒达