This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:用于帮助 SDRAM 设计的工具和宣传材料(选择,引脚图,原理图,PCB)?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077441/tms320f28388s-tools-and-collateral-to-help-for-sdram-design-selection-pinmux-schematics-pcb

部件号:TMS320F28388S
“线程:sysconfigC2000WARE”中讨论的其它部件

团队,

关于 F2838x 上的 SDRAM 使用

-我们有什么帮助来开始设计 SDRAM 接口?
sysconfig 对此有何帮助(ROW/COL 地址配置,片上 DDR 控制器寄存器配置,计时)?
-支持的最低 SDRAM 配置(即大小和针脚使用率)是多少?
-我们是否有一个可以帮助启动的应用程序注释? 我们是否提供了一些精确的 PCB 指南,以便不需要进行计时分析? 还是应该选择 SDRAM 来进行计时分析?
-C2000外置内存接口(EMIF)(SPRAC96A)的设计和使用指南是否适用于 F2838x?
我们是否在任何开发板(控制卡,启动板等)上提供了设计示例(原理图,PCB),这些开发板可以用作起点?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="4466" url=~ë/support/intrles/c2000-intrems-group/c2f/c2000-intrlems-forum/1077441/tms320f28388s-tools-and -probers-for-SDRAM- design selection-pinmux-schem-pcbc’]我们是否有一个设计示例(可用于 PCB 开发板等),可以在 PCB 上引用这些电路板[引用]。

    是的,应用手册材料也适用于 F2838x EMIF,可能是最好的文档指南。 TRM EMIF 部分也很好。

    [引用 userid="4466" url=~ë/support/intrles/c2000-intrems-group/c2f/c2000-intrlems-forum/1077441/tms320f28388s-tools-and -probers-for-SDRAM- design selection-pinmux-schem-pcbc’]我们是否有一个设计示例(可用于 PCB 开发板等),可以在 PCB 上引用这些电路板[引用]。

    您可以在文档的附录 C 中看到“EMIF 参考设计”。 它将指向 C2000WARE 中的硬件参考设计,该设计旨在与 F28379D LaunchPad 或 controlCARD 交互。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:
    感谢您的澄清。
    正如您所指出的,Altium sch/PCB 文件位于 C:\TI\C2000\C2000Ware_xx_xx\boards\TIDefends\F28379D_EMIF_DC\中。

    它使用16b x 16M AS4C16M16SA-6TIN SDRAM

    是否有与不同 SDRAM 控制器寄存器设置相关的软件示例?
    或者可能是现有的 CCS 凝胶文件?

    提前感谢您,

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 F2837x 器件上找到参考示例(C:\TI\C2000\C2000Ware_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\CPU1\EMIF_dc__*)。 F2837x  和 F2838x 器件上的 EMIF 接口相同。