This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:用于扭矩控制的 FOC 限速问题

Guru**** 2831925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076922/tmdxiddk379d-limiting-speed-issue-with-foc-for-torque-control

部件号:TMDXIDDK379D

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

1) FOC 处于扭矩控制模式,如果速度在无负载时达到最大值,则预期速度将受到限制。   例如,最大速度的一半,是否需要打开速度循环?

无论是时间扭矩控制还是速度控制,IQ 最终都会调整,IQ 会降低以降低速度,当 IQ 变小时,扭矩也会降低。 是否需要调整 IQ 大?   即使 IQ 随负载增加,也不要提高速度?   

一般而言,市场上销售的伺服马达都是扭矩控制和速度限制的。 客户希望知道如何实现这一点?

2) PMSM 电机的速度与三相逆变器的频率成比例,速度应由旋转矢量的速度决定。 但从最终用于调整 IQ 的 FOC 算法看,IQ 的大小是否仅影响 SVPWM 的占空比? 在小负荷循环中,转速较低,而不是频率?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076922/tmdxiddk379d-限速-限速问题-针对扭矩控制]是否需要打开速度循环?[/quot]

    这取决于应用程序,这是一个工程主题。 即使使用扭矩控制模式,用户也可以实施速度闭环以限制最大速度。

    [引用 userid="496057" url=~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076922/tmdxiddk379d-限速-限速-扭矩控制问题]2) PMSM 电机的速度与矢量的频率成比例,应由三相变频器来确定。 但从最终用于调整 IQ 的 FOC 算法看,IQ 的大小是否仅影响 SVPWM 的占空比? 在小负荷循环中,速度较低,而不是频率?

    这里的频率是什么意思? 如果可能,您可以查看 TI.com 上的应用说明或一些关于 FOC 的教科书。 FOC 将调整 d 轴和 q 轴电流以控制电动机的扭矩输出,如果启用了速度闭环,则还将控制电动机的速度或频率。

    无法完全理解您的问题。 客户是否在使用 TI 的示例实验室? 还是他们自己的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。

    例程:IDDK_PM_Servo_F2837x-V2

    驱动器板不是 TMDXIDDK379D,但也是使用 STM32构建的。

    [引用 userid="35051" url="~ë/support/icler/c2000-iclot-group/c2f/c2000-microms-forum/1076922/tmdxiddk379d- limit-speed-issue-bot-for-tif-control/3986393939839839]\n 此处的频率是什么意思? [/引用]

    它们所指的频率是最终在源之后产生的三相电压的旋转频率,即 f in Speed=60F/p

    客户想知道在扭矩控制模式下速度如何受到限制,特别是在机件内控制哪个变量。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,当电机在扭矩控制模式下工作时,最大速度将限制为设定的参考扭矩电流,电机和负载。 如果用户希望在使用扭矩控制模式时也限制速度,他们还必须添加速度闭环,只需将参考速度设置为限速速度,并将速度 PI 调节器的最大输出设置为参考扭矩电流。