This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:电流仿真器

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077074/tms320f2812-current-emulator

部件号:TMS320F2812
线程中讨论的其他部件:XDS510

您好,团队需要为此应用程序提供一些帮助和意见。

需要找到用于 TMS320F2812GHH 的当前仿真器解决方案。 我们计划使用 CCS 8.3.1,XDS510是我们当前使用的仿真器,但我认为 CCS 8.3.1不支持此仿真器。 我认为 XDS510不能与 CCS 8.3.1配合使用,因此我需要仿真器升级路径,但如果我们能确认,可以。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    还有一些其他选项可用于替代 XDS510。 我将在明天确认,为您提供准确的答案。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您是否已了解 XDS200的使用情况? 这应该与 CCS 版本和设备兼容。

    此致,

    Marlyn