This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:另一个非凡的更新

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077289/tms320f280049c-another-marvelous-update

部件号:TMS320F280049C
“线程”中讨论的其它部件:CCStudioSEGGER

在今天早上赞扬 CCStudio 11后,单击“确定”进行更新后,结果就是这样。 CCStudio 不再启动,并显示错误消息。

这不是第一次发生。 似乎没有办法删除此更新。

因此,CCStudio 不再启动,我必须将其全部撤消,然后重新安装。

当 CCStudio 弹出更新时,我感到非常害怕!

埃马努埃莱·佩鲁奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您运行的是什么主机操作系统(和版本)? 精确的 CCS 版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统是 Windows 11。 CCS 版本我不是很清楚,但我认为 CCS 版本是第一次发布 C11版本。

    今天上午,我在2个月后重新打开 CCS,它要求我在长时间安装后更新到最新版本(11。一些东西)。我在 Windows 设置上看到 CCStudio 有2个安装版本, 硬盘上还有两个文件夹,一个是 C:\ti\ccs1100,另一个是全新的 C:\ti\ccs1110。

    在这场大升级后,我再次启动 CCS,这次弹出窗口建议安装 SEGGER j-link 更新,我信任并运行到安装中,在 CCS 重启崩溃后。 我希望这能有所帮助。

    我一直在尝试取消所有 CCS,所有版本,但卸载程序也失败,无法删除旧版本。 我安装了新版本,现在我正在处理,在经过这些步骤的半个早晨放松了。

    CCS 仍然像地狱一样陷入困境。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    [引用 userid="232913" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1077289/tms320f280049c-another-update/3987423#3987423"]我一直试图解开所有 CCS,所有版本,但卸载程序也失败,无法删除旧版本[引用/。]

    CCS 完全独立,只需删除整个安装文件夹即可。 老实说,这是 CCS 安装程序主要执行的操作-它会删除文件夹中的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试运行 CCS 11.1安装的更新。 它发现了一些,包括 SEGGER 更新。 我选择了所有选项,所有三个选项的更新都成功(我仍能使用 CCS)。 我在 Windows 10上尝试过这种方法。 我会要求同事在 Windows 11上尝试这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在乎。

    我很确定我没有做任何奇怪的事,只是简单地运行更新,就像我说的那样。

    实际上,我可以在完全重新安装 CCS 11.1后工作,因此您可以将其标记为“已解决”,或者只需删除整个线程即可。

    我只是感到奇怪的是,更新失败后,除了卸载所有内容并从头开始,没有什么可做的。 无法回滚,也无法简单地删除上次失败的更新。 就是这样。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个回滚更新的选项,但它并不全面(不包括所有更新),因此它真的不是一个好的选择

    供参考:一位同事在 Windows 11上尝试了此更新,它成功了。 不确定您的环境中发生了什么。 希望这种情况不会再次发生。 但如果确实如此,请随时向我们发布。

    谢谢

    Ki