This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:以无间隙导出存储器,用于关注 F28M35H52C

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076610/f28m35h52c-memory-export-with-uniflash-for-concerto-f28m35h52c

部件号:F28M35H52C
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

我想使用 uniflash 从协处理器导出所有内存。 我能够读取和导出内存,但我不确定需要导出哪些范围,以便我可以用输出文件闪存另一个处理器并让它运行该程序? 我认为我只需要刷新的程序数据,但希望导出所有可用的数据,以防万一。

有人能指导我确定我需要为蛇腹中的 m3和 c28处理器导出的范围吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以检查地图文件以了解应用程序使用的地址范围。  但是,如果您要获取单个文件,我建议导出整个闪存范围(您可以在数据表内存映射部分中获取闪存地址范围)。   

    您是否在用户 OTP 空间中编程了任何内容?   

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我将看一下数据表并尝试一下。 用户 OTP 尚未编程,因此我不需要导出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我情况。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我只需要那些闪光行业? ECC 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您不需要 ECC 映像。  加载闪存映像时,闪存工具中的 AutoEccGeneration 模式将自动为您生成 ECC。

    谢谢,此致,
    瓦姆西