This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何了解经过封装后的状态机器流。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077077/tms320f28379d-how-to-understand-the-state-machine-flow-after-going-through-the-wrap

部件号:TMS320F28379D

dears,

我正在阅读 TMS320F2839D 参考手册中的 DMA 流程图。 包装零件之后,状态机有两条路径,但没有任何判断可以指明应该走哪条路,或者两条路都要走。 但这两条路都不可能走,因为这两条路似乎存在冲突。 请解释一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyang,

    感谢您的关注,我同意这是令人困惑和不正确的。  以下应为修正后的流量。  请告诉我这对您是否有意义。  我将针对 TRM 提交一个错误以修复此图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    感谢你的回复。 是的,这对我来说很有意义! 现在这是可以理解的。 我很高兴为 TI 提供帮助。 谢谢!

    此致,

    Liyang