This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:.cint_00地址

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076969/tmdsidk437x-cint_00-address

大家好,团队

我正在查看.cint_00所在的地址。

在配置文件中,我发现 Program.sectMap[".c_int00"].loadAddress = 0x8000000;

在地图文件中,cfg 确实位于该地址

当我编辑 cfg 文件并更改地址并重新构建 m 时,地图文件仍显示相同的地址(0x8000 0000)

您能帮我理解吗? 缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我们 不再支持此处宣布 的基于 TI-RTOS 的 AM437x 软件开发。 请查看该公告,并在此处找到综合开发资源。  

    此致,

    建中