This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:启动时 Concerto C28重置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077008/f28m36h33b2-concerto-c28-reset-on-startup

部件号:F28M36H33B2

我只是想将解决方案发布到我的帖子上,但重置问题已锁定。

最后,我们设法确定问题是由3.3V 稳压器启动时间引起的。 对于这一特定批次的 PCB,提供了一个3.3V LDO 的替代部件,该部件的启动时间比最初指定的 IC 慢得多。 指定 IC 的启动斜坡为0.3毫秒。  

提供的替代部件启动斜坡时间为2.64毫秒。

   

  3.3V 导轨的这一缓慢上升时间导致处理器无法正确启动并锁定在重置中。 用原来指定的部件更换该部件后,所有主板工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发布解决方案。 这将帮助其他面临类似问题的人。

    我们将此线程标记为“已关闭”。