This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:我需要从何处开始

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280021, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076474/tms320f280021-i-need-where-to-start

部件号:TMS320F280021
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

是的。

我来自许多主板中使用的 MSP430F,转而使用功能更强大的 TMS320F280021。

然后,我下载了所有 C2000Ware_4文件,并开始了一个新项目,选择了 C2000系列及其相关的微处理器。

如何加载 C2000Ware 项目? 他们需要 CCS 中不存在的头文件。

在项目资源管理器中,出现280021_RAM_lnk.cmd (???)

Micro 的引脚,端口,寄存器的定义在哪里?

是否有一些基本的例子可以开始?

恩佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩佐您好,

    欢迎使用 C2000。 您可以通过 C2000学院开始使用 C2000器件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIeaqDdz7BEI1W7vUrKxiw__jEBbtmC__LATEST

    C2000Ware SDK 中有许多示例。 您可以在以下位置获取位置:

    C:/ti/CC2000 /C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28002x/示例/ LED

    请查看这些示例。 也有 empty_project,您可以  通过导入将其用作启动项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢你的帮助。

    我添加了 LED_ex1_blinky,但编译时需要 driverlib.h

    我添加了此文件,在 TI 目录中搜索,但现在它需要: #include "inc/hw_memmap.h"

    找到所需的.h 文件的随机空间是否会减少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃斯 NO,

    请导入项目。

    转至 CCS 菜单“项目->导入 CCS 项目...”,然后单击“浏览”按钮。

    指向我前面提到的位置。

    C:/ti/CC2000 /C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28002x/示例/ LED

    然后将在工作区中导入项目。 它将导入所有包含路径和链接器路径。

    如果您需要详细说明,请访问以下链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ASrjG01hPgRfzY1a74A0Yg__jEBbtmC__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh。

    准备好下次帮助我! 周末愉快,恩佐