This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何通过 SPI 连接多个从设备

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076442/tms320f28388d-how-to-connect-multiple-slave-via-spi

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

希望你们做得好。

我需要输入如何通过 将 GPIO 配置为芯片选择来将多个从动(电机驱动器)连接到单个 SPIA。

有没有可以参考的示例代码?

谢谢

纳维亚·安娜·王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳维亚

    需要将下面显示为 SSX 的 CS (芯片选择)引脚配置为 GPIO 输出引脚,并连接到各个从属设备,如图所示。 其他 CLK,MOSI,味噌信号连接到所有从属设备。 当您要发送/接收到特定从属设备时,需要将相应的芯片选择针脚拉低。

    在现有 C2000Ware SPI 示例代码中,您只需将其他 GPIO (CS)引脚分配为输出引脚。 此用例没有单独的示例,因为它是一个非常基本和简单的修改。

    请通过视频演示帮助您开始使用 SPI,讨论这些概念。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-spi-serial-modes-clock-data

    此致,

    马诺伊