This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:关于迁移到更高性能 DSP 的建议

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F280039C, TMS320F28379S, TMS320F28379D, TMS320F28388D, TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076456/tms320f2808-suggestion-for-migration-to-a-higher-performance-dsp

部件号:TMS320F2808
线程中讨论的其它部件: TMS320F280039CTMS320F28379STMS320F28379DTMS320F28388DTMS320F28384S

主席先生,你好,

在我们的产品中,我们使用了 TMS320F2808多年,由于我们的设计越来越复杂,我们需要迁移到性能更高的 DSP
TMS320F2808是一个定点微控制器(无 FPU,无 CLA)
时钟速度为100MHz,具有36k RAM
我们正在考虑用更高端的 DSP 替换它
  • 时钟速度更高
  • 更大的 RAM
  • SPI 和 UART 接口
  • (最重要的是)相同的开发软件环境(即 CCS 工作室),希望将我们的原始代码移植 到新的 DSP 上 不会花费太多的精力
任何建议都将不胜感激,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 TMS320F280039C 系列。

    这将是一个非常无缝的迁移,功能的大幅升级和更低的价格。

    该部件于3月开始生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    谢谢。 虽然我期待更高的 DSP, 但 TMS320F280039C 的工作频率为120MHz,与 TMS320F2808(100MHz)大致相同。 你还有其他建议吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些较新设备上的闪存导致比前几代产品的效率更高的 MMHz/MIPS。 120 MHz 的速度可能会加快50%以上,特别是当与这些较新设备上的其它数学加速器相结合时。 此外,F28003x 还有一个可选的并行处理单元 CLA。

    但是,如果您想看更高的 MHz,在其他一些系列,即 F2837x 和 F2838x 上有200 MHz CPU 可用。 它们还提供单/双 CPU+CLA 子系统。

    TMS320F28379S

    TMS320F28379D

    TMS320F28388D

    TMS320F28384S