This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:芯片的一些问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, SFRA, TMS320F28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081779/tms320f28027-some-issues-about-the-chip

部件号:TMS320F28027
在“线程”中讨论的其他部件:TMS320F280049SFRAcontrolSUITETMDSSOLARUINVKIT

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

反相电源 UPS 的参考为 TIDM_hv_1ph_dcac,原始方案芯片为 TMS320F280049。 问题如下:

1) 是否有将 SFRA 用于 TMS320F28027的示例?

2)是否有使用 DCL_库的 TMS320F28027示例?

3)是否有使用 PRcontroller 的 TMS320F28027示例?

4)“原始方案中的 sfra1.freqVect["数组无效 setupSFRA(void)”值的原理是什么?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Cherry,F28027是 PICA 设备,我不知道将 SFRA 与 PICA 一起使用的示例,我们确实有 PIC-B 的示例,即仍然是 controlSUITE 中定点处理器的 F28035设备。  

    2.没有我知道的

    3.带有定点处理器的 PR 控制器可能有问题,我们没有任何例子

    4.它指出了需要分析的 SFRA 点数。  

    我强烈建议客户查看 F28002x 器件。  

    麦尼什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    感谢你的帮助。

    他们想知道 F28002x 是否与 TMS320F28027兼容。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以知道有关该附加问题的任何更新? 谢谢。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,  

    我不确定兼容性的定义是什么,但如果他们使用 hv-1ph-dcac 作为起点,那么将其移植到 F28002x 比移植到 F28027要容易得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    谢谢。

    您能否帮助提供以下使用 SFRA 的 F28035示例? 此外,F28002x 是否有引脚48?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28035的 SFRA 示例位于 controlSUITE 中。  

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\examples

    应用程序级别

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\TMDSSOLARUINVKIT_V100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 F28002x 具有48个 QFP 版本

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f280025c.pdf?ts=1647883142297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F