This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:波形和 InvSine 值问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080481/tms320f28027-waveform-and-invsine-value-issues

部件号:TMS320F28027
“线程”中讨论的其它部件: SFRAcontrolSUITE

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

DC-AC 目前使用开路反相输出50 Hz 正弦波形,因为在调试阶段,Vbus 总线电压与4个12 V 7AH 串联供电,因此总线电压为48 V~52 V,反相 H 形电桥如图1所示。

PWM2A 驱动 Q1通过驱动电路输出,PWM2B 驱动 Q2通过驱动电路输出,PWM2驱动器为20 kHz。

PWM3A 通过驱动电路输出驱动 Q3,PWM3B 通过驱动电路输出驱动 Q4,PWM3以50Hz 驱动。

PWM2和 PWM3与参考项目9 (TIDM_hv_1ph_dcac 项目)的代码匹配。 由于 TMS320F28027此芯片不支持浮点运算,因此在 PWM2中断中执行以下代码:

RAMPGEN_RUN (&rgen1);

//
//使用角度值计算正弦值
//
InvSine = sinf ((rgen1.out)*6.283185307f);

上述代码程序的执行有一个显著的延迟,因此数字(1-ABS (iinvSine * invModIndex))被设置为 uint16类型的200个元素,每次传递零时调用相同的数组(ZeroCross)。 但是,按照此程序,每个半轴的前半部分(即零交叉时整个周期的四分之一)的波形将会出现异常(如图2所示)。 有关 H 形电桥的示意图概述,请参见图3。

图1.

图2.

图3.

问题:

1) 为什么该方案在跨越零时会出现波形异常,如何在该程序中改进它? 注:该代码纯粹是开环反相,不使用 SFRA 和 DCL。

2) InvSine 值是否符合 SPWM 的法律? 如何调制 InvSine 值? 单极 SPWM 还是双极 SPWM?

3) 制作逆变器时,是否有任何参考可以帮助? 如果有详细的反相过程和波形,效果会更好。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    这是一种客户设计,无法通过 e2e 解决这些难题,因为这将构成工程咨询。 我们可以提供有关设备的问题的答案。 我仍将从以下指针中提供:

    1.如果他们想了解如何在定点处理器上以开放循环方式驱动 PWM,他们可以查看 solar Explorer 套件 ,C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_v1.1这在 controlSUITE 和使用过的定点处理器中可用。 在定点处理器中进行浮点转换将会非常低效。

    2.我会建议他们迁移到 F280025

    3.如果振铃发生在开环中,则它必须是电路中引起共鸣的部分。 我发现他们有一些有趣的电阻器分频器从线路连接到直流总线,是否有必要这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    不使用分压器。 通过操作位置输入至 DSC 的 AD 端口。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,  

    好的,但我仍然不知道为什么它会在开环下响。 他们可能需要自行调查。  

    麦尼什