This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:LAUNHHXL F28379D + BOOSTXL-DRV8305EVM +特克尼克 PMSM 在闭环中不工作

Guru**** 2573075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080553/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-boostxl-drv8305evm-teknic-pmsm-not-working-in-closed-loop

部件号:LAUNHHXL-F28379D
线程中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305
您好,
我使用 Simulink 和 f28379D Launchpad 来控制 PMSM 电机,以获取 MATLAB 示例。
硬件说明:LAUNHXL F28379D+ BOOSTXL-DRV8305EVM-Tknic 2310P SPMSM+ 24V 10A 稳压直流电源
软件说明:适用于德州仪器(TI) C2000处理器的 matlab2020b+Simulink+CCS v7.4+Controlsite3.4.9+嵌入式编码器支持包
计划说明:MCB_PMSM_SICS_QEP_F28379d 和 MCB_param_est_f28379D_DRV8305
当我尝试在 TI Launchpad F28379D 上运行我的 Simulink 模型时,它已成功内置到 Launchpad 中。 但当我尝试通过主机模型(Launchpad 和 PC 之间的串行通信)控制电机时,以下是观察结果。
1)主机正在运行,当开关处于"打开"状态时,电机开始旋转
2)主机没有反馈信号。
3)我认为电机在开环模式下运行,而不是切换到闭环模式
4) 我使用 f28069M Launchpad 控制相同的 PMSM 电机,一切正常,信号根据需要发送到主机型号。  但是 f28379D  Launchpad 仍然存在同样的问题
#应该怎么做?
#原因可能是什么?