This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:用于 TMDSCNCD28035和 Docking-Stn USB-EMU [R3]板集的 CCS 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081266/tmdscncd28035-ccs-setup-for-tmdscncd28035-and-docking-stn-usb-emu-r3-board-set

部件号:TMDSCNCD28035
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

尊敬的各位先生

我正在使用 安装在对接板“Docking-Stn USB-EMU [R3]”中的 TMDSCNCD28035。  我知道这是旧的开发硬件。  我已经下载 了最新版本的 CCS (CCS11.1.0)和最新版本的 C2000Ware (3.04)。  我从示意图中看到,对接板 上有一个 USB 仿真器。  在 CCS 属性中,我为主板组合选择了什么变体和核心?  我选择什么连接?  如果仍支持此板集,则最好具有该板集的完整推荐设置参数。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    请注意,最新版本的 C2000Ware 是 v4.00.00。 您正在尝试使用哪些 USB 仿真器?

    就 CCS 配置而言,我建议您从 C2000Ware 导入一个示例,并将其用作起点。 此外,我建议您查看 F2803x_dev_user_guide 文档,并按照步骤配置 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对接板“Docking-Stn USB-EMU [R3]”上有 USB 连接。  连接器 连接到 U1 FT2232D。  我认为这是 JTAG 仿真器。  但是,在“常规”>“连接:”下的“属性”对话框中,我不知道要选择什么仿真器。  此坞站主板是否仍受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个问题发送给 JTAG/仿真器专家,以进一步提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥达罗先生

    JTAG /仿真器组中的任何人是否发现了 有关“Docking-Stn USB-EMU [R3]”对接板的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯

    主板上的仿真探头应该是 XDS100V1,因此您可以在目标配置中将其设置为“Experimmenter Kit - F28035”,并将 XDS100V1连接设置为“Experimental Kit - F28035”。

    如果这不起作用,您只需将属性切换到 XDS100V2 (这必须是最坏的情况之一)。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马修

    感谢你的帮助。  您的意思是什么( 这必须是最坏的情况之一)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼斯,马修本周已不在办公室。  我认为他只是想让你能够让  XDS100V1或 XDS100V2工作,你不需要尝试任何其他类型的探头。

    此致,Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。