This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-F28069M:LAUNHHXL-F28069M 板已加热,无法正常工作

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081800/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-board-got-heated-and-not-working

部件号:LAUNHHXL-F28069M
“线程”中讨论的其它部件:BOOSTXL-DRV8301DRV8301TEST

e2e.ti.com/.../Launch-pad-f208069m-board-not-working.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    哪个 DRV BoosterPack 正与 LAUNCJL-F28069M 配合使用? 启动板上的 JP1和 JP2跳线是否已移除以隔离仿真和控制器电源设备/GNd?

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了 BOOSTXL-DRV8301 RevB 电机驱动助力器组件。
    仅删除了跳线 JP6。所有其它跳线均已连接。
    车尾箱开关位置向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他们应遵循 BOOSTXL-DRV8301硬件指南说明(https://www.ti.com/lit/slvu974)。 请参阅以下有关在仿真和控制器端之间移除3.3V 跳线的信息。 如果它们不能消除这种情况,则不同的3.3V 电源之间会有争用。

    [引用 userid="500092" url=~ë/support/icns/c2000-icro-group/c2f/c2000-iclem-forum-forum/1081800/launchxl-launchxl-launchxl-f28069m-board-ot-f-加热-不工作/4005673#4005673"]启动开关[已启动/启动]

    我认为交换机应该为仿真连接降级。 还可能需要根据 BOOSTXL-DRV8301硬件指南更改 UART 跳线。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南中的一个说明是,将 S1保持在 ON 位置。

    此外,如果您能告诉您连接示波器以查看 VA,Vb 和 VC 值的正确流程,以及我们需要在代码编辑器工作室中查看的参数,以获得相电压和电流,这将非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="500092" url=~ë/support/icns/c2000-icroms-group/c2f/c2000-iclem-forumes/1081800/launchxl-f28069m-launchxl-launchxl-f28069m-board-bot-fed-used-and -not-work/4007036#4007036"]用户指南中的一个说明[此处],请在用户指南中说明[此处]。

    这很好,我认为只有 S1交换机3需要打开(TRST 引脚),仿真器才能实际连接。 这是来自什么用户指南? 我是指 BOOSTXL-DRV8301指南,但在其中看不到共享信息。

    [引用 userid="500092" url="~/support/icls/c2000微控制器-组/c2000 /f/c2000微控制器-论坛/1081800/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-板-加热-不工作/4007036#4007036"] VC 电压还可以帮助您查看和输入 Va/电流的过程中的电流和电流。

    我认为本指南应该详细介绍用户应该在示波器 上进行探测和查看的内容,网址为 https://www.ti.com/lit/spruhj1

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拍摄的快照来自 Read Me FirstInstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION LaunchPad 和 BootsterPack 文档。

    感谢大家分享这份文件。我还能在 Code Composer Studio 中找到哪些参数来了解相电压和电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../readmefirst_5F00_instaspin_5F00_launchboost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在  未连接  BOOSTXL-DRV830的情况下尝试按照 LAUNCXL-F28069M 的用户指南运行实验室或示例项目?   独立运行 LAUNCXL-F28069M 示例时有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在没有连接 DRV8301的情况下尝试运行温度传感器示例(演示和示例代码)并运行 LED 指示灯闪烁示例,并且能够运行,没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 按照 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301的硬件指南正确连接 右侧的 BOOSTXL-DRV8301,确保 卸下启动板3.3V 跳线(JP1和 JP2)。

    1.在  CCS 内独立运行 LAUNHXL-F28069M,以擦除设备中的代码,或加载 InstaSPIN-FOC 示例实验室。  

    2.将直流电源(< 25V)连接 至 BOOSTXL-DRV8301。

    3. 首先打开 BOOSTXL-DRV8301的电源,查看直流电源的输出电流是否正确。 如果电流过高,这意味着

    4.将 USB 电缆连接到 LAUNCJXL-F28069M,将右侧低压电机连接到 BOOSTXL-DRV8301。

    5.构建适当的实验室并将其加载到 LAUNCHXL-F28069M,您可以尝试从 lab01运行这些实验室,然后从 lab01b 运行...如果 您以前没有在 InstaSPIN 实验室进行电机控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的逐步解释

    我是否可以用任何方式使用现有的主板(加热的主板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的启动板当前状态(未连接到辅助组件)(独立)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的启动板当前状态(未连接到辅助组件)(独立)

    案例1:
    跳线已连接 JP1,JP2,JP3,JP4,JP5和 JP7
    LED D9保持发光,微控制器正在加热

    案例2:
    当 JP1或 JP2移除 LED D4发光和微控制器未加热时。
    但在这两种情况下,目标配置文件中的测试连接都失败。


    如果可以采取措施使启动板发挥作用,请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500092" url=~ë/support/icns/c2000-icro-group/c2f/c2000-iclem-forum-forum/1081800/launchxl-launchxl-launchxl-f28069m-board-bot-fed-used-and -not-work/4011502#4011502]*以何种方式使用现有的主板[报价单]

    这话什么意思?  哪块板正在加热?

     是否 在未连接 BOOSTXL-DRV8301的情况下加热了 LAUNHXL-F28069M? 如果是这样,您为什么说下面的意思?

    [引用 userid="500092" url=~ë/support/temperaturs/c2000-icro-group/c2f/c2000微控制器-forume/1081800/launchx69m-launchxl-launchxl-f28069m-board-bot-fens-fated-and -not-work/4009940#4009940"]是我尝试运行的,但没有运行温度传感器的示例和演示例,没有运行任何代码(例如 V8301),也没有运行温度传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的问题是,在发热问题发生之前,它是否以独立模式工作,因此,我回答说它工作正常

    但正如我在文档中提到的那样,加热发生后,连接 USB 时带有或不带有增压器组件的启动板只有 LED D9发光,微控制器正在加热。

    很抱歉让人困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 LAUNHHXL-F28069M 已损坏。 正如凯文所提到的,您应该遵循 LAUNCJXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301的用户指南,只需使用 来自 LAUNCJXL-F28069M 或 BOOSTXL-DRV8301的3.3V 电源即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。