“线程”中讨论的其它部件:BOOSTXL-DRV8301, DRV8301, TEST
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
哪个 DRV BoosterPack 正与 LAUNCJL-F28069M 配合使用? 启动板上的 JP1和 JP2跳线是否已移除以隔离仿真和控制器电源设备/GNd?
最佳
凯文
您好,
他们应遵循 BOOSTXL-DRV8301硬件指南说明(https://www.ti.com/lit/slvu974)。 请参阅以下有关在仿真和控制器端之间移除3.3V 跳线的信息。 如果它们不能消除这种情况,则不同的3.3V 电源之间会有争用。
[引用 userid="500092" url=~ë/support/icns/c2000-icro-group/c2f/c2000-iclem-forum-forum/1081800/launchxl-launchxl-launchxl-f28069m-board-ot-f-加热-不工作/4005673#4005673"]启动开关[已启动/启动]我认为交换机应该为仿真连接降级。 还可能需要根据 BOOSTXL-DRV8301硬件指南更改 UART 跳线。
最佳
凯文
您好,
[引用 userid="500092" url=~ë/support/icns/c2000-icroms-group/c2f/c2000-iclem-forumes/1081800/launchxl-f28069m-launchxl-launchxl-f28069m-board-bot-fed-used-and -not-work/4007036#4007036"]用户指南中的一个说明[此处],请在用户指南中说明[此处]。这很好,我认为只有 S1交换机3需要打开(TRST 引脚),仿真器才能实际连接。 这是来自什么用户指南? 我是指 BOOSTXL-DRV8301指南,但在其中看不到共享信息。
[引用 userid="500092" url="~/support/icls/c2000微控制器-组/c2000 /f/c2000微控制器-论坛/1081800/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-板-加热-不工作/4007036#4007036"] VC 电压还可以帮助您查看和输入 Va/电流的过程中的电流和电流。我认为本指南应该详细介绍用户应该在示波器 上进行探测和查看的内容,网址为 https://www.ti.com/lit/spruhj1。
最佳
凯文
e2e.ti.com/.../readmefirst_5F00_instaspin_5F00_launchboost.pdf
好的。 按照 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301的硬件指南正确连接 右侧的 BOOSTXL-DRV8301,确保 卸下启动板3.3V 跳线(JP1和 JP2)。
1.在 CCS 内独立运行 LAUNHXL-F28069M,以擦除设备中的代码,或加载 InstaSPIN-FOC 示例实验室。
2.将直流电源(< 25V)连接 至 BOOSTXL-DRV8301。
3. 首先打开 BOOSTXL-DRV8301的电源,查看直流电源的输出电流是否正确。 如果电流过高,这意味着
4.将 USB 电缆连接到 LAUNCJXL-F28069M,将右侧低压电机连接到 BOOSTXL-DRV8301。
5.构建适当的实验室并将其加载到 LAUNCHXL-F28069M,您可以尝试从 lab01运行这些实验室,然后从 lab01b 运行...如果 您以前没有在 InstaSPIN 实验室进行电机控制。
这话什么意思? 哪块板正在加热?
是否 在未连接 BOOSTXL-DRV8301的情况下加热了 LAUNHXL-F28069M? 如果是这样,您为什么说下面的意思?
[引用 userid="500092" url=~ë/support/temperaturs/c2000-icro-group/c2f/c2000微控制器-forume/1081800/launchx69m-launchxl-launchxl-f28069m-board-bot-fens-fated-and -not-work/4009940#4009940"]是我尝试运行的,但没有运行温度传感器的示例和演示例,没有运行任何代码(例如 V8301),也没有运行温度传感器。似乎 LAUNHHXL-F28069M 已损坏。 正如凯文所提到的,您应该遵循 LAUNCJXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301的用户指南,只需使用 来自 LAUNCJXL-F28069M 或 BOOSTXL-DRV8301的3.3V 电源即可。