This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:150Krpm 与 InstaSPIN

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080682/tms320f28069f-150krpm-with-instaspin

部件号:TMS320F28069F
“线程”中讨论的其它部件:测试MOTORWARE

亲爱的各位,

我正在对具有 Motorware_proj_lab04和基于 TMS320F28069F 的控制器的4极电机进行测试,最高可达150krpm (5kHz 电气速度)。 它的驱动速度高达107krpm (3.567KHz)

附加的 user.h 文件的设置,但由于 MCU 性能较高,运行速度似乎很困难。 如果有办法在不更改 硬件的情况下将其运行到150krpm,您能给我一些建议吗?

e2e.ti.com/.../5282.user.h

顺祝商祺!

EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eui-heon,限制速度的因素之一可能是直流总线电压的幅度。 如果可能,请尝试增加总线电压,看看是否可以提高速度。 如果是,则需要更高的总线电压或使用场衰减控制。 同时确保 user.h 文件根据电机/操作 规格获得正确的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳瓦尼特·纳拉亚纳萨米:

    感谢你的回复。

    我想要支持的是如何设置与控制相关的参数,如以下链接所示

     e2e.ti.com/.../tms320f28069m-high-speed-motors

     并使用电机设备以5kHz 的电动速度驱动电机。

    顺祝商祺!

    EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为您上面提到的链接。 如果电动机是电感较低的电动机,请尝试使用 lab02c 来识别电动机参数,并根据控制器和逆变器板使用尽可能高的 PWM 和控制频率。

    您应该检查直流总线电压或最大电流是否限制 了 Navaneeth 所述的最大运行速度,然后增加直流总线电压或最大电流,或者实施磁场弱化控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗燕明:
    感谢你的回复。

    使用电机设备的 proj_lab04,扭矩控制(IQ_ref:30A ~ 40A)驱动的电速高达3.567KHz, 但即使 IQ_ref 应用于40A 以上,电流和速度也不会增加。  由于这与马达的负载特性有关,我将 根据 Navaneeeth Narayanasamy 和您的建议在不同的外部条件下对其进行测试。 当负载降低时 ,速度似乎增加了,但由于 电流波形严重失真,无法准确测量电速。
    因此,如果以5kHz 的电动速度驱动,请告知应调整以下参数的哪个部分。

    所附5282.user.h 文件中的主要参数如下所示。
    #define user_IQ_Full-scale_FREQ_Hz (4000.0) =>(5000.0)
    #define user_IQ_full;scale;voltage;V (24.0)

    #define user_system_FREQ_MHz (90.0)
    #define user_PWM_FREQ_kHz (30.0)             ==>(35.0)

    #define user_NUM_PWM_TICS_Per ISR 刻度(1)
    #define user_NUM_ISR_TICS_Per CTRL_TICK (1)
    #define user_NUM_CTRL_TICS_Per _current_tick (1)
    #define user_NUM_CTRL_TICS_Per EST_TICK (1)
    #define user_R_over L_EST_FREQ_Hz (300)
    #define user_voltion_filter_pole _Hz (1100)  =>(1250)

    #define user_motor_NUM_POL_Pairs (2)
    //=== PWM:30kHz,user_motor_flues_EST_FREQ_Hz (100.0)===
    #define user_motor_rs (0.0204980057)
    #define user_motor_LS_d (8.56277347e-06)
    #define user_motor_LS_q (8.56277347e-06)
    #define user_motor_rated 通量(0.003164717)
    //=========================================

    #define user_motor_MAX_current (45.00)

    #define user_motor_dinflus_EST_FREQ_Hz (100.0)

    顺祝商祺!

    EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,您可以尝试增加直流总线电压,并检查电流和最大速度是否会相应增加。

    将以下代码添加到更新 GlobalVariables_motor(),并检查  gMotorVars.vs 的值是否接近 user_MAX_VS_MAG_PU。

    //读取 Vd 和 VQ 矢量(单位)
    gMotorVars.Vd = CTRL_getVd_Out _PU (ctrlHandle);
    gMotorVars.VQ = CTRL_getVq_OUT _PU (ctrlHandle);

    //计算矢量与单位
    gMotorVars.vs =_IQsqrt(_IQ颠簸(gMotorVars.Vd,gMotorVars.Vd)+_IQ颠簸(gMotorVars.VQ,gMotorVars.VQ));

    顺便说一句, 您在 user.h 中设置的 user_MAX_VS_MAG_PU 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗燕明:

    在我的设置中,USER_MAX_VS_MAG_PU 为(0.5)。 如果 该值升高到0.53,则速度不会增加,且当前波形会被捕获。

    设置 IQ_ref = 30A 时,gMotorVars.vs 值转换为 user_MAX_VS_MAG_PU 设置。

    顺祝商祺!

    EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,您必须增加直流总线电压,或像 lab09那样实施场衰减控制以实现高速。 但要获得如此高的速度可能并不容易,您还需要为此电机使用更高的 PWM 和控制频率。