This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJXL-F28379D:PCMC_PSFB_F28004x 移植到 F28379D

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000, TIDM-02009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080238/launchxl-f28379d-pcmc_psfb_f28004x-porting-to-f28379d

部件号:LAUNHHXL-F28379D
“线程”中讨论的其它部件:TIDM-02000TIDM-02009

您好,

我们正在尝试从 F280049C 迁移到 F28379D,以运行 PCMC PSFB 示例。 我们已经尝试了两种模式的峰值电流控制模式。 但是,它在 F28379D 上的运行不如在 F280049C 上。 我知道 F28379D 中的 CMPSSS 缺少空白窗口功能。 我还尝试增加 ePWM 端的消隐窗口和 CMPSS 的过滤,但没有太大帮助。 请就如何使 PCMC 在 F28379D 上运行或 Delfino 系列是否支持它提供建议。 F280049C 运行 PCMC 时没有任何问题。 谢谢。

此致,

阿米尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿米尼什,

    很抱歉耽误你的回答。 我假设您在实施方面是指 PCMC PSFB 的 TIDM-02000,对吗?

    我认为我们没有使用 TIDM-02000中的 CMPSS 消隐窗口功能。 f28004x 中的 CMPSSS 非常接近 f2838x。 因此,您可以参考下面的图片。 性能差异可能是由下列功能引起的。

    我们还有另一种 TIDM-02009设计,它使用 f2838x 来处理 PCMC PSFB。 如有必要,您可能希望参考该信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    是的,我在谈论 TIDM-02000。 此外,对于 f28004x 中的 CMPSSS 无论如何都不使用空白窗口,您是正确的。  

    我发现了两个问题,一个是示波器探测器发出的共模噪声影响了电流反馈(因此是 PCMC),另一个是,对于 F28004x,一些问题在 TIDM-02000中进行了硬编码。 我需要使用 sysctl_setSyncInputConfig()将第3个 PWM (用于 EPWMSYNCPER)与 PWM1/2同步,因为这是每行第4个 ePWM 就需要一次。

    目前,PCMC PSFB 正在 F28379D 上工作。 感谢你的帮助。

    此外,您是否可以推荐任何隔离探头用于模拟测量期间的共模噪声抑制?  

    此致,

    阿米尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aminish:

    您可以使用差分探头进行共模抑制。 我没有具体的建议。 谢谢。

    此致,