This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:源代码

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081785/f28m35h52c-source-code

部件号:F28M35H52C

您好,

客户 是现有 F28M35H52C1项目的新用户,并且库源代码有问题,请参阅下面的详细信息。

“该代码目前正在构建和运行,但我正在努力解决崩溃问题。 运行代码(Code Composer 中的单步进)时,CCS 中显示的驱动程序库源代码与执行不匹配,因为包含注释的行在单步进时似乎要执行。 我确信这意味着使用了错误的库(链接步骤是在“driverlib.lib”./lwip.cmd”./usbib.lib -lrtsv7M3_T_le_eabi.lib 中链接)。 我需要知道这些库应该如何编译(CCS 项目在哪里构建它们?)。

为了澄清问题,客户需要知道如何获取驱动程序库的源代码以及如何构建驱动程序库。

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    这是电机控制项目/五金件吗?  我希望将此分配给 C2000中的合适人员,这将帮助我了解这一点。  奇怪的是,在构建后会链接不正确的源代码。\n 您是否曾尝试清理项目,然后重新构建?  只是想知道客户是否使用的是与您不同版本的套头。  考虑到设备的使用寿命,使用 EABI 与 Coff 构建此设备也很有趣(至少对我而言)。  不用说这是不正确的,只是对我来说很有趣。

    请告诉我这是软件还是其他东西。

    最佳

    马修