This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:板布鲁日问题

Guru**** 2691005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081666/tms320f280041c-board-bringup-issue

部件号:TMS320F280041C

香榭丽舍

我收到了一个新的定制板, 但在启动和运行 MCU 方面遇到了一些问题。 问题的主要症状是这样  

a)尽管有4.7K 上拉电阻器至3.3V,但 XRSn 仅上升到2V 左右。 它不会像处理器处于重置状态一样定期循环。 我已使用万用表验证了电阻值。

B) 1.2V 导轨上无电压。 请注意,这是56引脚封装,不会引出 VREGENz。

以下是我知道的良好迹象:

C)进入 MCU 的3.3V 导轨在 VDDA 和 VDDIO 上都是正确和稳定的。

D)由于 TMS 引脚上有串行数据,MCU 似乎在某种程度上正常运行。 它不是一个很好的波形,因为它是一个好的方波。

围绕 MCU 的这种原理图主要来自采用 F280049C 56引脚封装的现有工作设计,因此任何问题都令人惊讶。 JTAG 电路的布局发生了重大变化和修改,但上述数据是在没有连接仿真器的情况下收集的,因此我不希望这会产生重大影响。 JTAG 跟踪路由清晰,最长可达几英寸。

确定 XRSn 为何未达到3.3V 且 VDD 引脚上没有电压的好地方是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是新传感器在 MCU 启动到 TDI 和 TDO 引脚之前发送串行数据的问题。 这些数据似乎正在通过设备并通过 TMS 引脚输出。 我将取下传感器并从那里取出。

    编辑:传感器已被移除。  这并没有解决这种情况。 已将 XRSn 的上拉电更换为2.2K,现在为3.3V。 但是,VDD 引脚上仍然没有1.2V,无法通过 cJTAG 进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯

    当您在通电期间监控 XRSn 引脚时,您是否能够看到它在 VDDIO 斜坡后的某个时间被释放(即“高”)? 您是否还可以验证 VDDIO 导轨上是否符合设备数据表中的 SR_SUPPLY 和 t_VDDIO-RAMP 规格?

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:  

    感谢你的回复。 请不要将其关闭,但它看起来是一个极好的问题或装配问题。 所有主板上的1.2V 导轨对地短路。 明天我将有更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以继续并关闭此帖子。 已在下图中确认装配作业错误。 接地板上的焊膏看起来太多,并且泄漏出来。