This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TI 常规修改问题

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081065/tms320f280025-ti-routine-modification-issue

部件号:TMS320F280025
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户使用例程(LIN_ex2_scie_loopback) 修改 LIN 模块中用于数据传输和接收的 SCI 模式,并进行以下更改:

1.禁用回观模式。

2.接收和传输引脚设置为28和29。

修改前,可以将测试例程正确输入 dataRxISR 中断功能。 但是,修改后,通过串行调试助手传输数据帧时会显示数据无法接收到 dataRxISR 中断功能,并且数据帧已在硬件上进行测试,以正确传输 GPIO29引脚。

传输的数据帧为01 03 F0 08 00 01 36 C8,传输的波特率设置为9600。  以下 是修改后的例程。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    在浏览代码时,如果您在 SCI 模式下使用 LIN,我注意到您使用的是 LIN_enableModule 而不是 LIN_enableSCIModule。 请在 SCI 模式下进行配置,希望问题能得到解决。