请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025 “线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
客户使用例程(LIN_ex2_scie_loopback) 修改 LIN 模块中用于数据传输和接收的 SCI 模式,并进行以下更改:
1.禁用回观模式。
2.接收和传输引脚设置为28和29。
修改前,可以将测试例程正确输入 dataRxISR 中断功能。 但是,修改后,通过串行调试助手传输数据帧时会显示数据无法接收到 dataRxISR 中断功能,并且数据帧已在硬件上进行测试,以正确传输 GPIO29引脚。
传输的数据帧为01 03 F0 08 00 01 36 C8,传输的波特率设置为9600。 以下 是修改后的例程。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃