This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:通信中断后的 I2C SCL

Guru**** 2422610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080813/tms320f280025c-i2c-scl-after-communications-is-going-down

部件号:TMS320F280025C
“线程:ADS1013”中讨论的其它部件

大家好,我正在尝试使用 ADS1013和 ePWM 进行 i2c 通信。 问题是我的 SCL 信号在通信后总是下拉。 我遇到的另一个问题是,SCL 信号中出现消息末尾延迟。

您可以建议阅读我从 SDA 收到的数据哪种类型的代码?

D1是 sda  

D2是 SCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 F280025 I2C 作为主(或)从? ADS103是否正在拉低 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我用 ads1013作为从属设备,用 f280025作为主设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SCL 线路被拉低时,我需要更多信息。 您的读写事务中是否都存在此问题? 使用的波特率是多少? 您是否尝试降低波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否成功进行了任何 I2C 事务,而 SCL 被拉低?