This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:采用 F28377S 的 TIDM-DC-DC-DC-Buck-DC-DC 同步降压转换器参考设计

Guru**** 2546780 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081254/tms320f28377s-tidm-dc-dc-buck--dc-dc-synchronous-buck-converter-reference-design-with-f28377s

部件号:TMS320F28377S
“线程”中讨论的其它部件:SFRATIDM-1000

尊敬的专家:  

在资源管理 器中,TIDM-DC-DC-DC-buck- DC-DC 同步降压转换器的示例项目仅适用于 F28004X 系列。   

F2837x 的降压转换器是否有 SFRA 的示例项目?  

如果没有 ,是否有迁移指南可用于 F28377S 而不是 F28004x?  

我只能找到 F2837x 到 F2838x 和 F28004x 到 F28002x 之间的迁移指南...

谢谢,致以诚挚的问候,

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Gregor,

    F2837x 器件上没有降压转换器示例。 您 只能看到 F2837x 到 F2838x 和 F28004x 到 F28002x 之间迁移指南的原因是,它们被视为同一类设备(具有相似的时钟频率和内存容量)。 没有从 F28004x 到 F2837x 器件的迁移指南。

    由于该示例项目是用 driverlib 编写的,因此迁移应该相对容易。 您可以参考 TIDM-1000,因为它是我们唯一支持 F28004x 和 F2837x (F28379D)设备的示例程序。

    如果您还有其他具体问题,请告诉我。