This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:McBSP 作为 QSPI

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080894/tms320f28388d-mcbsp-as-qspi

部件号:TMS320F28388D

您好,

我们正在计划使用 TMS320F28388微控制器的卡,以及使用 SPI/QSPI 通信的闪存。

阅读数据表后,我知道可以将 McBSP 外设用作 SPI,但可以将 McBSP 用作 QSPI 吗?

有一些线程表示可能(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030843/tms320f28388d-query-on-in-compatibility-of-mcbsp-and-either-quad-spi-or-qspi),而其他一些线程则表示可能(e2e.ti.com/.../tms320f28388d-is-there-a-external-spi-flash-example-available)。

请您对此进行澄清。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    F28388D 器件不支持 QSPI,因此 McBSP 作为 SPI 也不支持它。  

    此致,

    Marlyn