This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:有关 LINKACT0和 LINKACT1的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080746/tmdscncd28388d-question-about-linkact0-and-linkact1

部件号:TMDSCNCD28388D

尊敬的团队:

上图中的注释是否意味着:

表31-9中的指示灯 LINKACT0和 LINKACT1不支持10M/100M 以太网,但仅支持千兆位以太网?

BTW: TMDSCNCD28388D 使用的 PHY 是 DP83822坚固, 低功耗 10/100 Mbps 以太网物理层收发器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    [引用 userid="306637" url="~ë/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1080746/tmdscncd28388d-question about -linkact0 and -linkact1"]

    上图中的注释是否意味着:

    表31-9中的指示灯 LINKACT0和 LINKACT1不支持10M/100M 以太网,但仅支持千兆位以太网?

    [/引用]

    不,我不认为这是什么意思,但让我在内部讨论并确认。 我认为“通过 MII 选项的 EtherCAT 链路状态”与使用 LINKACT 信号不同。

    请注意以下 Beckhoff an 中的 DP83822评论。 DP83822的 LED_LINK 用于在 controlCARD 原理图中连接到 F2838x ESC_PhysX_LINKSTATUS 的链路检测(LED_0)。

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.6.pdf

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯文,期待您的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    注释中有一个类型,应该是 MI (管理接口)而不是 MII。 这是两个不同的东西,名字非常相似,这使它变得混乱。 我认为 MI 实际上是 MII 界面的一部分。

    • MI (管理接口)接口是连接到上述 PHY 的 MDII/MCLK 信号
    • MII 接口是 ESC 和 PHY 之间的完整接口
      • 即 MII_Tx/Rx 信号,启用信号,MI 信号等

    关于注释,我们支持 MI 接口,但支持通过 MI 的链路状态(在 F2838x ESC 本身中禁用)。 相反,请使用 LINKACT (ESC_LED_LINKX_ACTIVE)和/或 PHY MII_LINK (ESC_PhysX_LINKSTATUS)信号来实现此目的。

    我已采取行动清理了 TRM 中与 MII 和 MI 相关的 EtherCAT 文档。

    最佳

    凯文