This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:复杂 FFT 输出

Guru**** 2528060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080631/tms320f28388d-complex-fft-output

部件号:TMS320F28388D

您好,
在我们的其中一个计划中,我们称之为 CFFT_F32u

在这些示例中,将调用 CFFT_F32_MAG 和 CFFT_F32_phase。
调用后,输出为一维数组。

我们想知道是否可以访问 FFT 的复杂输出。
如果是,如何安排 FFT? 作为 FFT_REAL - FFT_Imag 组件阵列?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    N 点 CFFT 的输出结构如下:  

    前2N 值:CFFT 输出

    下一个 N 值:幅度  
    下一个 N 值:相位

    请查看示例中的注释以了解更多信息

    山塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但这些功能是否在 CFFT_F32u 之后才可用?

    那么,CFFT_F32_MAG 是否只是一个指针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,您需要 执行 CFFT_F32_MAG 来计算幅度。 结果存储在输出指针中。