This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:EMAC 和无内核

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080897/tms320f28386d-emac-and-endianess

部件号:TMS320F28386D

您好,

我还有一个关于 EMAC 的问题,这次是关于无内延保。 以太网和 CM。

TMS30F28386D 上的字节排序对于 Cortex-M4来说几乎不是字节。

如果我没有弄错,以太网网络上的字节排序将是一个大问题。

您是否确认,如果使用 Wireshark 进行分析而不执行任何操作,则在以太网数据负载上发送32位字将会出现混乱,如果不转换为大端用户的话?

此致,

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,  

    是的,您将把数据包数据 视为 字节的原始数组,与 Wireshark 捕获数据时在网络上传输的数据完全相同。

    此致

    西达尔斯