This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:地址0x0A000@程序不匹配请验证目标内存和内存映射

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080776/tms320f280025c-q1-address-0x0a000-program-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

部件号:TMS320F280025C-Q1

C28xx_CPU1:凝胶输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:凝胶输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:凝胶输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:凝胶输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:凝胶输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0A000@程序的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\a0xxxxxx\Desktop\ePWM_ex3_UP_AQ\CPU1_RAM\ePWM_ex3_UP_AQ.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

问题是,我无法将代码加载到启动板,我不知道为什么。 你能帮你解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您使用的 CCS 版本是什么? 您是否能够连接到目标并查看内存浏览器窗口?

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本为11.0.0和11.1.0, 内存浏览器窗口是否位于下图中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法查看内存浏览器窗口,它是空白的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您使用的是哪种主板?  

    请尝试连接到目标,而不是尝试将二进制文件加载到目标并检查内存浏览器。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280025C 启动板。 如何确保我已连接到目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将代码更改为初始版本,问题消失了。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能解决问题。 我将继续并结束这条主线。

    此致

    西达尔斯