This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1评估模块(TMS320F28027FPQ)

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, MOTORWARE, INSTASPINUNIVERSALGUI, DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080633/drv8305-q1-evaluation-module-tms320f28027fptq

线程中讨论的其他部件:DRV8305-Q1MOTORWAREINSTASINUNIVERSALGUIDRV8305-Q1EVM

大家好,团队

我 的客户希望开发定制电机。

您是否可以通过签署 NDA 来访问 MCU 源代码?

我正在推广 保密协议,以便向我的客户披露信息。

此致,

神经

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muro-San,

    DRV8305-Q1是一种硬件工具,启动时未在 EVM 板载 TMS320F28027FPQ 上实施定制固件。

    用于 DRV8305-Q1和 TM320F28027F 的固件应用程序是 MotorWARE,MotorWARE 是用于通过 INSTASPINUNIVERSALGUI 运行 InstaSPIN-FOC 的公共源代码。 这些资源不需要 NDA,因为源代码 在 MotorWARE 中。  

    如果您下载 MotorWARE,这是 DRV8305-Q1EVM 源代码的路径:

    谢谢,
    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的快速响应。

    此致,

    神经