This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ROM 中的电机控制库

Guru**** 2559820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080613/tms320f280025-motor-control-libraries-in-rom

部件号:TMS320F280025

您好,

我们目前正在考虑使用 TMS320F280025 ,它似乎符合我们的需求,我需要澄清的一点是,根据数据表第10页 ,我们将提出以下评论

“(2) C 器件在 ROM 中包括附加的电机控制库。 有关更多信息,请与 TI 联系”

我的问题是:

1.这是在闪存中编程的, 应该包括在要使用的代码中,还是通过其他方式访问这些功能  

2.如果这不是闪存的一部分,它是否位于其他区域(即安全 ROM), 闪存时是否会被意外覆盖?  

此致

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指 InstaSPIN 无传感器 FOC 应用程序的快速观察者,尽管我们实际上仅支持 F28004xC 设备上的 ROM 版本,而不支持 F280025 (我将在 F280025数据表中记录以更正该版本)。 尽管要在 F28004xC 背景下回答您的问题,它不在常规闪存中,您不需要担心覆盖它。 我相信这是安全 ROM 中的具体内容。

    也就是说,对于 F28002x 器件,FAST 库有一个.lib 版本,可以编译到可执行文件中,并加载到与其它应用程序一起闪存中(换言之,不需要特殊 ROM)。 除了 演示如何使用 MotorControl SDK 的示例外,MotorControl SDK 中还提供了此功能。

    惠特尼