This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:现场返回装置中的控制器针脚损坏

Guru**** 2512775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082266/tms320f28032-controller-pins-damaged-in-field-return-units

部件号:TMS320F28032
“线程:测试”中讨论的其它部件

亲爱的专家

我们发现,经过老化测试,VDD 设备中约有12/8000件对 VSS 短路。 测试条件是在40℃温度下进行4小时测试。

我们使用内部 LDO 来提供 VDD。

你能给我们一些关于如何设计这种设计的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

                   作为设备发布生产前的设备认证流程的一部分,我们的设备受到测试条件非常差。 这就是我们的产品符合在-40°C 至125°C 之间运行的条件 40°C 几乎是室温,因此不会导致您看到的故障。 设备很可能由于老化(压力)测试的其他方面而损坏。