请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379S “线程:测试”中讨论的其它部件
尊敬的团队:
我的客户通过 X-Bar 将 PWM6连接到 CLB,并将 CLB 设置为捕获落边。 捕获输入的下降边缘后,发现一些 PWM6波形的下降边缘未能通过示波器测试成功捕获。
但是,PWM2测试可以正确捕获相同的配置(外部硬件也是相同的),对于 CLB,PWM2和 PWM6之间是否有任何区别?
此致