“线程”中讨论的其它部件:TMDSCNCD28388D
对于 EtherCAT,如何通过 ET1100 IP 核心访问 PHY 自己的寄存器?
对于 EtherCAT,我选择 了 KSZ8061MNG PHY。 链接有问题。
TMDSCNCD28388D 主板没有问题。但我的自定义主板 有问题。
这两个主板之间的区别在于 PHY。
所以我阅读了 PHY 选择指南和 KSZ8061MNG 数据表,发现了一件我认为是问题所在。
《EtherCAT PHY 选择指南 》指出“禁用固定 RX PHY 延迟”。
但 KSZ8061MNG 说“固定 RX PHY 延迟是默认值”
所以我想把这个寄存器更改为1。但它没有被 PHY 电源打开时的上/下拉电阻带改变。
也许,它仅由 MDC/MDIO 管理更改。
所以我想控制 ET1100上的 MDIO。 但我无法找到使用 ET1100注册器的方法。
如何通过 ET1100 IP 核心访问 PHY 自己的寄存器?
我已经向贝克夫提出了同样的问题,我正在等待回答。