This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:支持 gtkwave 和 MinGW

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082813/c2000ware-support-for-gtkwave-and-mingw

部件号:C2000WARE

TI 材料中的任何地方都找不到在 Windows 上安装 gtkwave 的说明。 在我看来,这是 win11,但没有任何版本的说明。

有一个线程: e2e.ti.com/.../3182754
但其中的链接已过期。

还有一本通用手册 :www.ti.com/.../spruir8a.pdf
但它讨论了要下载的内容:gtkwave 和 MinGW,但没有明确的编译说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您的查询已转发给专家。  

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南 https://www.ti.com/lit/spruir8 介绍了如何安装这些工具。 这是非常直接了当的。 这些示例中包含了有关其使用情况的所有其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我忘记了补充,我也查看了此文档。 在第2.2.2节中,我们将打开 gtkwave 的包装。 配置过程到此结束。

    然后我们回到4.1.3节中的工具。 按照我在“模拟”子文件夹中的指令,生成给我 CLB.VCD 的文件“simulation_output.exe”。 此文件不会在 GTKWave 中自动打开。

    最后,经过一天的搜索,我设法让文件和模拟工作。 这可能简单而明显,但我缺少有关如何运行 GTKWave 的信息。 您需要转到 C:\gtkwave\bin\gtkwave.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡帕,

    是的,与其他 Windows 程序类似,您可以在 VCD 上“打开方式”,然后单击 gtkwave.exe。

    感谢您发布此 incase,以防其他人遇到相同问题。

    NIMA