This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如果使用内部1.2-V VREG,是否仍需要连接所有 VDD 引脚

Guru**** 2896570 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082257/tms320f28075-if-the-internal-1-2-v-vreg-is-used-is-it-still-necessary-to-link-all-the-vdd-pins

部件号:TMS320F28075

在基于 TMS320F28075的主板上,如果启用了 TMS 芯片的内部1.2V VREG (即通过将 VREGENZ 拉低),是否仍需要将所有 VDD 引脚与外部迹线连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    不需要,使用内部 VREG 时,无需组合 VDD 引脚。  您只需均匀地按照分布式12uF-26uF 的 DS 指导操作每个引脚。

    如果您要迁移到使用外部电源的现有设计并将电源拼合在一起,那么您可以将它们拼合起来,但仍需要对上述引脚设置本地保护盖(除了降低 VREGENZ 以启用 VREG)。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我删除了插针之间的痕迹,因为它稍微清理了主板布局。