This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:SDFM 通道2 &4在64 PM 封装中没有时钟输入信号。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082123/tms320f280045-sdfm-channels-2-4-have-no-clock-input-signal-in-the-64-pm-package

部件号:TMS320F280045

你好,查普,

我正在向客户寻求帮助。

如我们的数据表所示,64引脚 F28004x 具有3个 SDFM:

但是 SDFM 频道2&4中没有时钟输入,只有频道1&3有 时钟输入引脚。 那么,当只有2个时钟输入时,64 PM F28004x 如何实现3 SDFM 的功能? 谢谢!

此致,

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julia,

    您可以在曼彻斯特模式下对通道2使用 SDFM,但不建议使用该模式。 曼彻斯特模式不需要单独的时钟引脚。 我正在与团队一起审查,看看我们是否可以在数据表中澄清这一点。 感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julia,

    建议不要将模式2用于新设计。

    原因:模式2对比特流中的噪音(或)任何抖动非常敏感。 请查看 SDFM 勘误表,了解为何不建议使用此勘误表。

    勘误表:SDFM:下的曼彻斯特模式(模式2)未生成正确的过滤器结果
    多种情况

    此致,

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,格斯,马诺伊,

    感谢你的回复。  

    因此,可以理解,64引脚 F28004x 仅提供2个 SDFMS?

    此致,

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,格斯,马诺伊,

    现在,客户希望使用64针 F280045使用3 SDFM,如果只有2个可用的 SDFM 时钟输入,是否存在任何问题? 谢谢!

    此致,

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julia,

    我正在与团队的其他成员进行核对,但不幸的是,似乎没有其他受支持的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julia,

    我已经确认,使用模式0,1,3 (即数据+时钟针脚)时,64针 F280045上只有2个通道可用。